结果:找到"单片机 延时 定时器",相关内容1000条
- GD32F470使用定时器失能函数无法完全失能
- 配置完成了定时器,并打开了中断。但是没有使能定时器,而是失能状态。发现会进入中断服务函数,定时器无法完全失能。通过Keil的仿真,在定时器的中断服务函数中,让变量zzz自增,发现使用了定时器失能函数后,变量zzz还是会自增。这个是什么问题?如何解决呢?相关截图:相关代码:008定时器灯闪烁.zip
- 所属专栏: 立创开发板 标签: GD32 立创梁山派 定时器 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-06-05 10:50:00
- 低时延的业务需求有哪些?
- 目前明确提出低时延需求的业务有四类:第一是金融和电子交易类用户,特别是大家耳熟能详的从事期货等产品高频交易的电子交易类用户;第二是基于TCP协议的高清视频类业务,包括4K/8K高清视频直播和点播业务、高清视频会议、以及未来的虚拟现实(VR)等实时性要求极高的大带宽业务;第三是部分云业务,特别是虚机迁移、数据热备份和实时性要求比较高的云桌面、云支付等业务;第四是5G移动网络的传送承载业务,目前5G网络对传送承载层预留的时延指标非常苛刻,需要一些低时延传输新技术加以保障。金融/交易类业务对低时延的极致需求信息不对称是交易盈利的不二法则,时延越低,意味着你的信息比别人快,你的订单比别人先到达交易中...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 低时延 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-12-30 15:19:00
- 【ARM开发教程11】ARM功能手机-定时器实验教程
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列定时器实验教程图18LED硬件电路板子中有一个可控LED,接在DA14580的P24引脚,LED串联1K的限流电阻,如下图所示:图2第二节Timer寄存器2.1Timer介绍软件定时器模块包含两个定时器模块,它们可以通过软件控制、编程并用于各种任务。2.1.1Timer0定时器0有16位的通用定时器;可以产生两路脉宽调制信号;可编程的输出频率;可编程的占空比;可编程的软件中断。2.1.2Timer2定时器2有14位的通用定时器;可以产生3路脉宽调制信号;输入时钟频率为16MHz;可编程的输入频率;占空比可调;用于白色LED的亮度控制。2.2寄存器介绍2.2....
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 定时器 教程 PWM 占空比 寄存器 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-01 16:20:00
- 【飞控开发基础教程2】开源编队无人机-定时器(LED航情灯、指示灯闪烁)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列定时器(LED航情灯、指示灯闪烁)图1一、定时器简介定时器具有定时功能,类似于生活中的“闹钟”,可以用定时器产生精确的定时时间,用来延时或者处理一些实时事件。STM32系列的定时器分为基本定时器、通用定时器、高级控制定时器。后者包括前者的全部功能。通常地,STM32高级定时器是TIM1、TIM8,通用定时器是TIM2、TIM3、TIM4、TIM5,基本定时器是TIM6、TIM7。而飞控的主核心STM32F103CBT6则有4路16位定时器分别是高级定时器TIM1、通用定时器TIM2、TIM3以及TIM4。二、定时器寄存器STM32F103定时器相关的寄...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 定时器 飞控开发基础 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-17 14:38:00
- 关于同一信号控制两个继电器顺序接通
- 本人新手,请教各位大大一个问题。同一个信号同时控制并联的两个继电器,需要两个继电器间隔大约1S左右接通。用来切换备用系统,基本无频率要求。
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 继电器 延时 发帖人:TOPLINE 发帖时间:2022-01-12 17:32:00
- 求助一键控制NE555做双延迟电路。
- 求助帮忙做一个利用NE555,一键控制两组延迟电路的原理图,可以用两个NE555也行,例如:按轻触开关,A路灯亮8秒,B路灯亮10秒这样。如有其他类似的控制方案也可以。
- 所属专栏: 技术交流 标签: NE555 延时 双延时电路 发帖人:寒冰君易天 发帖时间:2021-11-03 02:36:00
- 立创EDA专业版PCB布线反应慢延时问题
- 我使用EDA专业版,PCB板里只有5个元件,但是布线的时候,反应很慢,鼠标延时严重,鼠标已经指向了目地,光标过一两秒才慢悠悠的跟上,不知道是什么问题呢,看得头都晕,按理说几个元件应该至于这样的吧,设置我已经选择的速度优先了,还是不行,使用最新版的谷歌浏览器,不会是电脑配置低了吧,电脑配置如图:麻烦官方指导下如果解决呢。我用标准版画这几个元件的没出现这种问题。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA专业版 延时 慢 发帖人:田龙八步 发帖时间:2021-03-22 10:13:00
- STC15单片机实战项目软件开发第二讲-LED闪烁(定时器,面向对象程序结构)
- STC15单片机实战项目软件开发第二讲-LED闪烁(定时器,面向对象程序结构).pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 STC15 面向对象 定时器 软件开发 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-03-19 17:40:00
- GPS/BD双模授时模块
- 华迅HX6517T模块是一款支持北斗B1和GPSL1的高性能双系统精密授时模块。?灵活的模式选择:支持GPS模式,BD模式和GPS/BD联合授时模式?高灵敏度:业界领先的捕获和跟踪灵敏度?单星授时功能;当卫星颗数仅有一颗时也能准确授时?优异的PPS波动性能?优异的弱信号授时性能?兼容其它厂家模块技术支持:QQ:735078387
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: GPS BD 定位 授时 芯片 模块 发帖人:航天华迅 发帖时间:2019-07-15 11:15:00
- 单片机延时方法总结
- 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。1、使用定时器/计数器实现精确延时单片机系统一般常选用11.0592MHz、12MHz或6MHz晶振。第一种更容易产生各种标准的波特率,后两种的一个机器周期分别为1μs和2μs,便于精确延时。本程序中假设使用频率为12MHz的晶振。最长的延时时间可达216=65536μs。若定时器工作在方式2,则可实现极短时间的精确延时;如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间(重装定时器初值占用2个机器周期)。在实际应用中,定时常采用中断方式...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机 延时 定时器 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-31 08:14:00
返回